Die Implementierung von (S)NTP-Client und (S)NTP-Server basiert auf Protokollversion 4.
Für die (S)NTP-Client-Konfiguration fügen Sie ein neues Objekt „SNTP Client“ unter „Protokolle (Client-Protokolle)“ hinzu.
Für eine SPS ist nur eine Instanz eines (S)NTP-Clients möglich.

Folgende Parameter stehen zur Verfügung:
Auf der Benutzeroberfläche werden nicht alle Parameter angezeigt.
Bei den meisten Anwendungen sollte es nicht notwendig sein, die Standardwerte der anderen Parameter zu ändern.
Es gibt jedoch die Möglichkeit, sie im allgemeinen Parameter-Editor zu bearbeiten.
Server 1
|
Parameter |
Standard |
Wert |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
IP-Adresse |
0.0.0.0 |
Gültige IP-Adresse |
IP-Adresse eines Servers, der als externe Zeitquelle verwendet wird. |
|
Minimale Abfragerate |
6 2^6 = 64 s |
-4 ... 24 |
Gibt die untere Grenze der Abfragerate an. Sie wird als Potenz von 2 berechnet und hat die Einheit [s]. Die tatsächliche Abfragerate wird durch das Protokoll selbst bestimmt, sie wird jedoch nicht unter diesem Grenzwert liegen. |
|
Maximale Abfragerate |
10 2^10 = 1024 s |
0 ... 24 |
Gibt die Obergrenze der Abfragerate an. Sie wird als Potenz von 2 berechnet und hat die Einheit [s]. Die tatsächliche Abfragerate wird durch das Protokoll selbst bestimmt, sie wird jedoch nicht höher sein als dieser Grenzwert. |
Server 2
|
Parameter |
Standard |
Wert |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
Freigeben |
FALSE |
TRUE oder FALSE |
Server freigeben |
|
IP-Adresse |
0.0.0.0 |
Gültige IP-Adresse |
IP-Adresse eines Servers, der als externe Zeitquelle verwendet wird. |
|
Minimale Abfragerate |
6 2^6 = 64 s |
-4 ... 24 |
Gibt die untere Grenze der Abfragerate an. Sie wird als Potenz von 2 berechnet und hat die Einheit [s]. Die tatsächliche Abfragerate wird durch das Protokoll selbst bestimmt, sie wird jedoch nicht unter diesem Grenzwert liegen. |
|
Maximale Abfragerate |
10 2^10 = 1024 s |
0 ... 24 |
Gibt die Obergrenze der Abfragerate an. Sie wird als Potenz von 2 berechnet und hat die Einheit [s]. Die tatsächliche Abfragerate wird durch das Protokoll selbst bestimmt, sie wird jedoch nicht höher sein als dieser Grenzwert. |
Zeitsprünge
|
Parameter |
Standard |
Wert |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
Freigeben |
TRUE |
TRUE oder FALSE |
Aktiviert die Option 'Zeitsprünge'. |
|
Zeitsprungschwelle |
1.0 s |
0 ... 3.403e+38 |
Gibt den Schwellenwert für Zeitschritte in Sekunden an |
|
Limit |
-1 |
-1 … 2147483647 |
Anzahl der ersten Aktualisierungen der Uhr danach ist diese Option deaktiviert, ein negativer Wert aktiviert diese Option dauerhaft. |
Maximale Veränderung
|
Parameter |
Standard |
Wert |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
Freigeben |
TRUE |
TRUE oder FALSE |
Aktiviert die Option 'Maximale Änderung'. |
|
Maximaler Änderungsoffset |
3600 s |
0 … 4294967295 |
Maximal zulässiger Zeitversatz in Sekunden |
|
Start nach |
3 |
0 … 4294967295 |
Gibt die Anzahl der ersten Taktaktaktualisierungen an, nach denen diese Option aktiviert wird |
|
Ignorieren nach |
-1 |
-1 … 2147483647 |
Gibt die Anzahl der ignorierten Taktaktaktualisierungen an, die den maximalen Versatz überschreiten. Das Protokoll wird gestoppt, wenn dieser Wert überschritten wird. Sie wird nie angehalten, wenn ein negativer Wert eingestellt wird. |